This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:交流线路输入

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866678/ucc28070-ac-line-input

器件型号:UCC28070

问题: 交流线路输入可以是三相、而不是单相吗?  我有一个三相交流发电机、它是三相的。

问题: 在不破坏 UCC28070的情况下、输入电压输入可以达到的最大频率是多少。

谢谢你

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    UCC28070仅适用于单相应用。

    UCC28070不会因更高线路频率运行而损坏。 一个风险是交流线路交叉对信号的 dv/dt 很敏感、并且在较高频率下、VFF 信号可能无法正确更新。 同样、UCC28070是为单相应用而设计的、它本来是在47Hz 至66Hz 的交流线路频率范围内进行测试的。

    此致

    Peter