请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 问题: 交流线路输入可以是三相、而不是单相吗? 我有一个三相交流发电机、它是三相的。
问题: 在不破坏 UCC28070的情况下、输入电压输入可以达到的最大频率是多少。
谢谢你
ED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.