This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:是否可以使用 CHG 引脚&OUT 引脚检测电池与充电器断开连接?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866815/bq24092-can-battery-getting-disconnected-from-the-charger-be-detected-using-chg-pin-out-pin

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24090

我的 BQ24092设计将 CHG 引脚连接到 MCU、并使用 ADC 监测电池电压、这两者的组合是否可用于检查电池是否已连接或断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能不是足够的信息。  如果 CHG 引脚为低电平、则表示充电器存在电池。  但是、如果 CHG 为高电平、则 Z 不表示无电池。

    如果使用 ADC 测量电池电压、则可能会看到电压、但这来自 BQ24090电池检测功能。 见图22