This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:更改电流限制

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865086/tps61178-changing-current-limit

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61088

大家好、团队、

我有一位客户打算使用 TPS61178、需要调整电流限制、以便他可以调暗 LED。

1.他能否使用一个用于 ILIMIT 的外部数字电位器? (P.S. 我们提供了占空比也会影响电流限制的信息)

2.是否有关于在恒定电流工作模式下使用这些稳压器(TPS61178或 TPS61088)的任何信息?  他猜、一个运算放大器流入稳压器的反馈引脚、以及一个与负载内联的 RSENSE 电阻器? 我们找不到有关这方面的信息、但它应该是这些稳压器的共模运行。

3、最大输出电流约为6V、最大输出电流为4安培 我们是否可以推荐任何其他器件来满足他的可调节电流限制要求或采用其他方法?

谢谢、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roland:

    很抱歉、今天太忙了。 请允许我给出一个简单的答案。 我今天将与您联系。

    下面的应用手册展示了如何使用具有反馈环路的升压转换器进行调光。  http://www.ti.com/lit/an/slva925/slva925.pdf 您可以先看一下。 感谢您的善意理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roland:

    感谢您的耐心等待。  

    对于 TPS61178、很难将电流限制更改为调光: 它限制电感的峰值电流、而不是直接限制负载电流。 您需要考虑电流纹波、效率和 Vin、Vout 关系。 2.限制将随占空比而变化,并且存在容差。 因此、我将向您推荐应用手册中介绍的电路。 它基于 TPS61021、但也适用于 TPS61178。

    我想知道输入电压范围和电源是多少、以检查 TPS61178是否可以满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    根据客户、输入电压范围为2.7VDC 至4.2VDC。 输出范围介于5VDC 和6.4VDC 之间、最大电流为4安培。

    此致、

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronalod:

    转换器很难覆盖整个输入电压和输出电压范围。 尤其是当 Vin=2.7V、Vo=6.4V、负载为4A 时。 我建议您查看控制器部件。(FET 输出端)

    如果存在有关该规格的权变措施、例如 Vin=3V、Vout=6V、ILOAD=4A。 则可以选择 TPS61088。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    谢谢。 我已经发送了一封个人电子邮件、询问客户是否不想在论坛中发帖

    此致、

    Roland