This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:tps62742 ESD 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62742, BQ24091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866716/tps62742-tps62742-esd-issue

器件型号:TPS62742
主题中讨论的其他器件: BQ24091

尊敬的团队:

客户发现在进行 ESD 测试时 tps62742似乎闩锁。 请参阅随附的原理图。

问题描述:

当客户开始对 bq24091的 Vbus 或 GND 进行 ESD 测试(8kV)时、TPS62742的输出电压变为0.5V、输出电流为几百 mA。 我们怀疑这是否是因为低侧 MOSFET 对地短路。 由于客户 添加了 ESD 二极管、TPS62742在再次启用时变为正常。  

如果切断 TPS62742的负载、则只有输入与电池连接、这种现象仍然存在。

如果在2kV 下进行 ESD 测试、则不会出现异常现象。

您愿意提供一些建议吗?

谢谢。

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    了解此 ESD 测试(8kV)使用的标准非常重要。  此测试是在系统级完成的、但在我们的 d/s 中、是使用相对标准和值指定的器件级。 请参阅我们的文档、我在此附上了 d/s 的相关部分