This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62510:软启动时间和从使能到开关的延迟的最小值和最大值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866038/tps62510-min-and-max-of-soft-start-time-and-delay-from-enable-to-switching

器件型号:TPS62510

您好!

 

我对软启动有两个问题。

 

问题1.

数据表仅将 TSS 的典型值(软启动时间)显示为750us。

您能告诉我 TSS 的最小值和最大值吗?

 

问题2.

在7.4.1软启动说明中、

“在启用转换器和切换活动实际启动之间,通常有120 μs 的短暂延迟。”

 

您能告诉我延迟时间的最小值和最大值吗?

 

谢谢、此致、

km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法提供任何数据、因为  我们没有 TSS 和延迟的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    用户必须通过 PG 控制电源序列?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PG 输出可用于定序。 有关更多详细信息、请参阅 d/s (第7.3.2节、第10页)。