This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS60403:TPS60403 ESD HBM/CD/mm 数据

Guru**** 1812430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865969/webench-tools-tps60403-tps60403-esd-hbm-cd-mm-data

器件型号:TPS60403

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好,先生

您可以帮助共享 ESD HBM/CD/mm 数据吗? 因为我在规格中找不到它。

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    请参阅 下面的 ESD 规格、它在数据表中进行了指示 (第7.2节、第 4页)。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60402.pdf

     


    此致、

    Excel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    上述数据是否能回答您的查询?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    如果您没有任何进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以随时发布查询以重新打开它。

    此致、

    Excel