This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:关于内部 LDO

Guru**** 2521970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866304/lmr23630-about-internal-ldo

器件型号:LMR23630

您好!

在数据表中、输入电压范围为4V <输入电压< 36V、内部 LDO 输出电压为4.1V。

如果输入电压为4V、那么内部 LDO 输出电压将是多少?

如果输入电压低于4.1V、那么内部 LDO 输出电压应该是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LDO 输出将继续跟踪输入电压、直到 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果输入电压超过4.1V、则 LDO 的输出电压为4.1V、  

    如果输入电压低于4.1V (如 Vin=3.9)、LDO 的输出电压为3.9?  

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 UVLO 之前正确。