This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:最大电流限制(ILIM)值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866357/tlv62569-max-current-limit-ilim-value

器件型号:TLV62569

大家好、

您能告诉我 TLV62569PDDC 高侧 FET 的最大电流限制(ILIM)吗?
我们可以在数据表中找到最小值(3A)。
粗略的设计值很好地了解我们应该选择哪些电感器器件、即使在异常情况下也不会饱和。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    未为此器件指定最大电流限制(ILIM)。  

    然而、我们在应用和实施部分的表3中给出了针对典型应用的电感器建议。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta-San、

    感谢您的及时响应。 请允许我再问一件事。
    表3中推荐的器件在异常短路情况下不饱和是否正确?

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    根据数据表、我看到建议的电感器具有5.6A 的饱和电流、因此您可以针对您询问的情形进行处理。

    此致、

    Britta