This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24002:BQ24002输入电流

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24002, BQ24040, BQ24072, BQ21040, BQ24232, BQ24090, BQ24083
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864510/bq24002-bq24002-input-current

器件型号:BQ24002
主题中讨论的其他器件: BQ24040bq24072BQ21040BQ24232BQ24090BQ24083

你(们)好
我有疑问
BQ24002数据表指示 VCC 电流为1mA
输出电流预充电时为60mA
但是、当我使用实际电路时、我发现输出电流与输入电流有关。 当输出电流为60mA 时、输入电流也必须保持在60mA。 原因是什么?
您能推荐一些电流充电芯片

谢谢你
祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要什么充电电流? 我建议查看 BQ24232或 bq24072。 BQ21040和 BQ24040也是与 BQ24002类似的常用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24002是一款较旧的线性充电器。

    BQ24040或 BQ24090是可能满足您要求的较新器件。  如果需要4.1V 电池充电电压、则可以选择 BQ24083。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我想知道 BQ24002的输入电流限制、它是1mA 的 VCC 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我想知道 BQ24002的输入电流限制、它是1mA 的 VCC 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、到 VCC 引脚的输入电流最大为1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    因此、当输入电流为1mA 时、输出电流可达到60mA-1A、对吗?

    最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当输入电流为1mA 时、输出电流可达到60mA-1A、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    VCC 引脚输入电流被指定为最大1mA  这是 IC 内部使用并进入该引脚的电源。

    进入电池的电流被施加到 IN 引脚。  在由电池电压设置的预充电条件下、此电流限制为60mA、+/-20mA。 这是流向电池的电流。

    "因此、当输入电流为1mA 时、输出电流可达到60mA-1A、对吗?" -- Bill J --在该器件中,VCC 和 IN 是单独的。  总电流将在60mA + 1mA 范围内。  


    "但当我使用实际电路时、我发现输出电流与输入电流有关。  当输出电流为60mA 时、输入电流也必须保持在60mA。 这是什么原因?" -- Bill J 作为线性充电器听起来是正确的,BQ24002输入和输出电流是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复
    我还想问、
    1根据典型应用电路图、IN 引脚和 VCC 引脚都连接到 VCC、因此如果 VCC 输入为5V/0.5A、则5V 电压流入 VCC 引脚、0.5A 电流流入 IN 引脚。

    2关于充电过程、如果电池电压低于低电压、则预充电时间为22.5min、充电电流为60mA +-20mA。 如果电压大于低电压且小于过压、则会启动恒定电流充电、并且充电电流和输入电流与0.5A 保持一致、则充电恒定电压充电将在4.2V 开始。 是这样吗?

    3如果我想要一些具有低输入电流和高输出电流的充电芯片、是否有这样的充电芯片?