主题中讨论的其他器件: BQ24040、 bq24072、 BQ21040、 BQ24232、 BQ24090、 BQ24083
你(们)好
我有疑问
BQ24002数据表指示 VCC 电流为1mA
输出电流预充电时为60mA
但是、当我使用实际电路时、我发现输出电流与输入电流有关。 当输出电流为60mA 时、输入电流也必须保持在60mA。 原因是什么?
您能推荐一些电流充电芯片
谢谢你
祝你一切顺利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有疑问
BQ24002数据表指示 VCC 电流为1mA
输出电流预充电时为60mA
但是、当我使用实际电路时、我发现输出电流与输入电流有关。 当输出电流为60mA 时、输入电流也必须保持在60mA。 原因是什么?
您能推荐一些电流充电芯片
谢谢你
祝你一切顺利
谢谢您、我想知道 BQ24002的输入电流限制、它是1mA 的 VCC 引脚吗?
你好
VCC 引脚输入电流被指定为最大1mA 这是 IC 内部使用并进入该引脚的电源。
进入电池的电流被施加到 IN 引脚。 在由电池电压设置的预充电条件下、此电流限制为60mA、+/-20mA。 这是流向电池的电流。
"因此、当输入电流为1mA 时、输出电流可达到60mA-1A、对吗?" -- Bill J --在该器件中,VCC 和 IN 是单独的。 总电流将在60mA + 1mA 范围内。
"但当我使用实际电路时、我发现输出电流与输入电流有关。 当输出电流为60mA 时、输入电流也必须保持在60mA。 这是什么原因?" -- Bill J 作为线性充电器听起来是正确的,BQ24002输入和输出电流是相同的。
感谢你的答复
我还想问、
1根据典型应用电路图、IN 引脚和 VCC 引脚都连接到 VCC、因此如果 VCC 输入为5V/0.5A、则5V 电压流入 VCC 引脚、0.5A 电流流入 IN 引脚。
2关于充电过程、如果电池电压低于低电压、则预充电时间为22.5min、充电电流为60mA +-20mA。 如果电压大于低电压且小于过压、则会启动恒定电流充电、并且充电电流和输入电流与0.5A 保持一致、则充电恒定电压充电将在4.2V 开始。 是这样吗?
3如果我想要一些具有低输入电流和高输出电流的充电芯片、是否有这样的充电芯片?