This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:为 AMP 供电的+-18V 设计、请帮助检查

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866114/tps54160a--18v-design-to-power-amp-please-help-to-check

器件型号:TPS54160A

您好!

我的客户使用 TPS54160A 为 AMP 生成+-18V 电源轨、并要求进行原理图审阅。 我不熟悉这种用法。  请帮您检查。 谢谢。

24V 输入+-18V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    我将在本周进行回顾、并向您提供反馈。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    这可以稍微快一点吗? 我的客户还在评估其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我喜欢这种 Fly Buck-Boost 设计。 以下是我的反馈:

    EN 分压器将不会如此起作用、需要以负输出(AO_-18V)为基准。

    反馈电阻器设置负 VOUT 电压(V-)。 应将反馈电阻器配置为获得18V 输出电压。

    上部反馈电阻器可以更改为22kΩ Ω 来解决此问题。

    正输出电压由变压器匝数比和二极管的正向压降设置。

    V+=|V-||*(N2/N1)- Vfwd

    我会在两个输出端添加旁路0.1µF μ F 电容器到 GND。

    开关频率似乎设置为309kHz。 产生的初级纹波电流约为220mA。 请确认。

    输出电流或功率是多少? 必须确保不超过器件的电流限制。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OR'Lando、

    感谢您的回复。 我将与客户合作。 请等待我的进一步反馈。 BTW、是否有适合此用途的参考设计?