This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61225:关断期间的二极管压降

Guru**** 2813925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865289/tlv61225-diode-drop-during-shutdown

器件型号:TLV61225

大家好、

您是否能够在器件处于关断模式时提供预期的二极管压降? 我无法在数据表中找到这一点、但不确定是否错过了它。 这适用于将2S 碱性电池升压至3.3V、负载电流为50mA 的应用、感谢您提供的信息!  

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret:

    我已经检查过、我们没有这方面的确切规格。

    您有 EVM 吗? 您可以对其进行测量。 如果您不方便、请注意我、我将在我们的实验中进行测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~