This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:关于输出过压保护

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866459/lm73605-q1-about-output-overvoltage-protection

器件型号:LM73605-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73605

您好、TI 专家、

我将 LM73605用于汽车信息娱乐 LCD 面板3.3V 电源、LCD 面板的最大输入电压为3.96V。

在正常运行期间、LM73605的输出是否会发生过压? 我 担心过压会损坏 LCD 面板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    这里没有太多问题、因为控制环路是内部补偿的、因此您不应该在 LM73605上看到任何过压。

    最坏的情况是负载瞬态突降(从满载到空载)、数据表图69和70显示了大约200mV 的瞬态电压上升、在这种情况下、您应该会看到3.5V 的小尖峰。

    如果您真的担心、该器件具有 PGOOD 过压功能、PGOOD 将在欠压和过压时拉低。

    这意味着、您可以使用具有 PGOOD 功能的外部电路在发生无法控制的事件或故障时保护下游器件。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多