This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于运算放大器的低噪声分离轨电源

Guru**** 2309050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865967/low-noise-split-rail-supply-for-op-amps

讨论-从8-17V 输入电压提供用于为运算放大器+/-12V (高达+/-18V)@ 150mA 供电的分离轨的最佳方法是什么?

需要简单且可能是低噪声。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想的是 http://www.ti.com/tool/PMP30373#1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的输出电压纹波要求是什么?  12V 电压的精度是多少、-11 - -13V 是可以接受的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    输出电压纹波:尽可能小、但在公共意义范围内-这是一种音频应用。

    与+/-电压电平的精度相同(需要对称)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以在非隔离式拓扑中使用反激式。 使用+12V 作为主反馈。 为了使-12V 具有良好的调节能力、-12V 绕组应与+12V 主绕组紧密耦合。