请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 您好!
您能告诉我 Vcc 电容的情况吗?
数据表包含以下信息。
建议使用0.47uF-10uF。
您能告诉我如何选择电容吗?
目前,客户应用程序遇到以下问题:
客户进行了 TPS43060开/关测试。
开/关测试条件:(12秒,→48秒,关闭)×4000次
当 Vcc 电容为4.7uF 时、发生栅极输出损坏的当前情况。
但是、如果 Vcc 电容器更改为0.47uF、
销毁不再发生。
客户希望澄清这一原因。
此致、
Yusuke