This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:关于 Vcc 电容

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865156/tps43060-about-vcc-cap-capcitance

器件型号:TPS43060

您好!

您能告诉我 Vcc 电容的情况吗?
数据表包含以下信息。



建议使用0.47uF-10uF。
您能告诉我如何选择电容吗?

目前,客户应用程序遇到以下问题:
客户进行了 TPS43060开/关测试。

开/关测试条件:(12秒,→48秒,关闭)×4000次

当 Vcc 电容为4.7uF 时、发生栅极输出损坏的当前情况。

但是、如果 Vcc 电容器更改为0.47uF、
销毁不再发生。

客户希望澄清这一原因。

此致、
Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您关注 TPS43060。  这些值是设计建议的、用于稳定内部 LDO 运行。  在该范围内、如果您驱动更大的 MOSFET、则应使用更大的 VCC 电容器来维持驱动器的稳定偏置电源。  

    如何运行开/关测试?  如何实现?  输入功率的移除速度有多快? 您能向我展示一下输入电压应用并消除波形吗?

    谢谢

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子或创建新线程重新打开此线程。

    谢谢、

    Youhao