This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:Power Metal Strip®︎电阻器选择与计算@ 25安培

Guru**** 2455870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862862/lm5170evm-bidir-the-power-metal-strip-resistors-selection-and-calculation-25-amp

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

您好 TI 团队

您能告诉我如何选择和计算 功率金属条Registered电阻 @ 25安培吗?

为什么在 LM5170-EVM 中选择 Wsl2726?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功率耗散为 I^2 x R   

    该器件可灵活地进行 EVM 的更高功率升级。  EVM 的功率级别基本上受所用电感器的限制。  将其替换为更大的电感器、EVM 可以支持更高的功率。   

    但是、该 WSL2726不是唯一可供选择的电阻器。  您可以选择不同类型的感应电阻器、只要它适合您的应用。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告诉我如何计算该值吗?

    功率耗散选择。 一半的组件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我感到困惑。  您谈论什么价值?  一半的组件意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子或创建新线程重新打开此线程。

    谢谢、

    Youhao