This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488的 SYNC 信号-占空比= 50%

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863991/lm3488-sync-signal-for-lm3488--duty-cycle-50

器件型号:LM3488

我有一个相关的问题、

我将处理类似的应用(fsw=250kHz)、D=93%。

此 SEPIC 必须与外部时钟(50%)同步。 数据表中所说的 D 大于93%。

在满载(双轨@ 25mA)时使 LM3488同步并正常运行的权变措施是什么?

此致、

ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    谢谢。  正如我在电子邮件中提到的、您可以减少 Rsyn 并使其正确同步。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    由于问题已解决、让我关闭这里的主题。  

    谢谢、

    Youhao