This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 与 bq5105xB

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866581/bq51013b-bq51013b-vs-bq5105xb

器件型号:BQ51013B

大家好、

了解全新的无线充电设计。  上述两个器件几乎完全相同-引脚兼容。  我浏览过数据表、但没有直接看到显著差异。  您能告诉我它们之间的巨大差异吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51013B 电源、输出固定为5V、输出电流高达1A。

    BQ5105XB 电池充电器的输出为4.2V (050B)、输出电流高达1A。