This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25019:此规格的隔离额定值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5019, TIDA-010006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865678/lm25019-isolation-rating-of-this-spec

器件型号:LM25019
主题中讨论的其他器件:LM5019TIDA-010006

此规格属于隔离式 Flybuck 转换器系列、但我在数据表中看不到有关隔离规格的任何信息。 它的额定隔离电压是1.5kVrms 还是3kVrms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次,Lauren,

    LM5019 EVM 上的隔离变压器与 Coilcraft LPD5030V-154ME 系列相同、因此它也具有1.5kV 隔离额定值。 您还可以使用磁性元件供应商提供的更高隔离变压器。

    您是否特别寻找3kV 隔离?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    是的、我需要高达3kVrms 的电压。 这适用于电网基础设施应用中的辅助电源(帮助客户查找器件建议)。

    您是否会有其他建议? 要求包括(包括3kVrms 隔离) 2W 输出、12V-20V 输入、20V 输出、工作电压需要50-60V、有时需要600V (在最坏的情况下)、并且实际需要非常简单地进行设计。 它们更喜欢 Flybuck 拓扑。

    如果不是这样,我就可以继续寻找。 非常感谢你们的帮助!

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我找到了一个合适的隔离变压器、Wurth 750343953与 TIDA-010006隔离3.75kVAC。

    https://www.we-online.de/katalog/datasheet/750343953.pdf

    我不确定工作电压是多少、也不需要额外的绕组、否则、它将在 Flybuck 拓扑中工作。

    我将查看我的磁性元件触点、看看它们是否具有更好的变压器、并告诉您、

    -奥兰多