IC 是否发生故障?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.由于 VCR 达到最大6Vpk-pk、我从未见过器件发生故障、但我认为更好的方法是使用 FB 到 GND 的电阻器进行钳位。 这种方法将使您能够更加灵活地设置钳位阈值、而不受您使用的 VCR 电容器值的影响
2. VCR 在内部受到限制。 我不希望 VCR 高于+7V 或低于-0.8V。 7V 是为 VCR 电路供电的内部 AVDD 电源轨。 0.8V 时、内部 ESD 二极管可能导通。
例如、如果我想将 VCR 开关阈值钳位到5.4V、这意味着我应该将内部 FB 电阻器上的电压钳位到5.4V。 这意味着 I 应该允许流经内部 FB 电阻器的最大电流为54uA。 内部 FB 电流源可在 FB 引脚外部的光耦合器和内部 FB 电阻器之间拆分164 μ A、因此我应在 FB 引脚外部连接164 μ A-54uA = 110 μ A。 FB 引脚电压典型值为5.6V、因此要灌入110uA、我应该在 FB 引脚与接地之间连接5.6V/110uA = 50.9kΩ Ω。
此致、
本·洛夫