This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于 VCR 的电压振幅

Guru**** 2446580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865396/ucc256403-about-the-voltage-amplitude-of-vcr

器件型号:UCC256403
如果 VCR 的振幅从0V 持续到6V、是否存在任何问题?
IC 是否发生故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 根据我的经验、如果 VCR 引脚上的振幅超过6V 峰间值、则控制器无法将开关频率推低、因为它在 VCR 上的空间不足、因此、 转换器将被钳位到该最小开关频率、输出电压将下降。 如果您看到 VCR 上的峰间电压超过6V、则可以减小顶部 VCR 电容器或增加底部 VCR 电容器以降低峰间电压。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    在过流情况下、我想通过特意使 VCR 引脚的振幅达到6V 或更高来限制功率。
    我想知道如果 VCR 引脚继续摆动到6V 以上、IC 是否会中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCR 引脚被内部钳位、但我建议在 FB 引脚与接地之间放置一个电阻器。 该电阻器将始终从 FB 引脚灌入一些电流、并钳制可达到的最大 FBreplica 值。 这样、您可以调整电阻器值、将 VCR 电压钳位到<6Vpk-pk、并且仍然可以达到过载条件所需的行为。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题。

    ①Is 不建议使用6Vpk-pk 钳制 VCR 引脚、因为它可能会击穿?

    ②Should VCR 针脚不超过“AVDD-多少伏”?

    ③I 想知道如何设计从 FB 引脚到接地的电阻器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.由于 VCR 达到最大6Vpk-pk、我从未见过器件发生故障、但我认为更好的方法是使用 FB 到 GND 的电阻器进行钳位。 这种方法将使您能够更加灵活地设置钳位阈值、而不受您使用的 VCR 电容器值的影响

    2. VCR 在内部受到限制。 我不希望 VCR 高于+7V 或低于-0.8V。 7V 是为 VCR 电路供电的内部 AVDD 电源轨。 0.8V 时、内部 ESD 二极管可能导通。  

    例如、如果我想将 VCR 开关阈值钳位到5.4V、这意味着我应该将内部 FB 电阻器上的电压钳位到5.4V。 这意味着 I 应该允许流经内部 FB 电阻器的最大电流为54uA。 内部 FB 电流源可在 FB 引脚外部的光耦合器和内部 FB 电阻器之间拆分164 μ A、因此我应在 FB 引脚外部连接164 μ A-54uA = 110 μ A。 FB 引脚电压典型值为5.6V、因此要灌入110uA、我应该在 FB 引脚与接地之间连接5.6V/110uA = 50.9kΩ Ω。

    此致、

    本·洛夫