This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170升压模式问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865533/lm5170evm-bidir-lm5170-boost-mode-issue

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5118

大家好、

我的客户正在测试 LM5170 EVM-BIDIR 升压模式功能、但无法获得输出电压。 测试过程如下所示、

HV48VDC 端口连接至直流负载

2. J21引脚1和2闭合

3. J4引脚1和2闭合

4. J34引脚1和2闭合

5. J35引脚1和2闭合

6. J36引脚1和2闭合

7. J37引脚1和2闭合

8. J14引脚1和2闭合

9. J15引脚1和2闭合

10. J19引脚1和2闭合

11. J29引脚1和2闭合

12. J30引脚1和2闭合

13. J28引脚2和3闭合

14。J31引脚1和2连接至5V

我们是否可以检查我们错过的其他内容?

谢谢  

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您发帖。  最好您给我一张电路板照片、以便我可以快速检查跳线是否正确使用。  列表更难遵循。

    不需要 J14、J15、J19、J31也不清楚:5V 电压来自哪里?  EVM 的5V 电压轨还是外部5V 电压轨?   

    无论如何、我认为您没有遵循用户指南、也没有阅读数据表中的断路器部分。  仅当48V 端口的电压至少比12V 端口的电压高10V 时、断路器才会工作。 您只有一个负载、则断路器无法打开。  此外、在用户指南第3.2节中、第二步是:

    2.打开 HV-PS 电源和 HV-E-Load。

    此 HV_PS 将在开始时打开断路器。 升压操作后、可以移除该电源。  您在那里没有电源、因此这将不起作用。

    要将 EVM 作为常规升压转换器运行、您需要执行以下操作:  

    1.将铜带(导线电流至少为60A)焊接到背面 D3旁边的两个外露焊盘上,以绕过断路器。  

    2.将一个100k 电阻焊接到 R4 (J1下方)。  这是为了提供板载 UVLO 控制。  提供输入后、电路将自动启动。

    3.卸下所有跳线帽,然后重新应用以关闭以下跳线。

    J1 (2、3)或 J1 (1、2)应在升压模式下工作。

    J3 (1、2) 来禁用故障检测、因为如果48V 端口只是负载。

    J4 (1、2)

    J5 (2、3)

    J21 (1、2)或 J21 (2、3)都应在升压模式下工作。

    J25 (1、2) 或 J30 (1、2)、但不能两者都启用 CH-2

    J28 (2、3)

    J29 (1、2)

    J34 (1、2)

    J35 (1、2)

    J36 (1、2)

    J37 (1、2)

    如果要运行 BUCK、请更改为以下跳线位置:J1 (1、2); J21 (1、2);J28 (1、2)。  

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    随附了客户 EVM 设置照片、他们无法将 J31连接到5V 或外部5V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    跳线位置看起来正确。  客户是否焊接了一个铜带、以将背面 D3旁边的两个外露焊盘短接? 这必须首先完成、才能使用 E-load 运行升压模式。  

    您是否还会检查电路板右上角的 LM5118电路是否产生10V 电压?  您需要10V、5V 和3.3V 偏置电源轨、这些电源轨应由 EVM 板载电路产生。

    您可以确认吗?

    谢谢、

    Youhao