This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:控制环路稳定性

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866006/lm3488-control-loop-stability

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好,我开发了加热电源(输入12V,输出:8A,24V;Fswitch 500kHz)。 但我不知道如何设计控制环路。 我找不到 R6、R7和 C9的正确值。 对于 PDF 中所示方案的配置、输出电压在8欧姆左右的负载上仅稳定22V (但该配置中的分压器设计为25V)如何计算 R6、R7和 C9值? 数据表中不包含相关信息、它只有2个参考 design.e2e.ti.com/.../7802.DC_2D00_DC.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    感谢您提出问题并使用 LM3488。

    我建议尝试以下补偿值

    R7 = 400 Ω

    C9 = 330nF

    查看应用的功率级别和~2的升压比、请查看 LM5122。 这将有助于提高设计效率。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试 了 R7=400欧姆和 C9=330nF。 运行不稳定。 然后我尝试 R7=330欧姆、C9=1uF。 操作不稳定。 两种情况下的 R6均为2kOhm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    为了帮助调试该问题、有一些波形会有所帮助

    您可以在运行期间提供 DR 引脚、输出电压和 COMP 引脚电压吗?

    谢谢、

    Garrett