This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 PMP10886原理图问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865844/lm5122-lm5122-pmp10886-schematic-question

器件型号:LM5122

您好、支持团队  

我是否可以知道以下电路 R1的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    感谢您提出问题。

    C4和 R1用于帮助抑制控制环路中的谐振、这在不使用耦合电感器的 SEPIC 设计中很常见。 如果使用耦合电感器来实现磁性共振、则会自然衰减。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、  

    非常感谢您的回复  

    R1变为0欧姆会产生什么副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    我不应该在降低该值时出现任何问题。 但请确保客户在进行评估时检查控制环路。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett