This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:连接到固定直流输入电压时的工作状态

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, LM5122, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865825/sm72445-operation-when-connected-to-a-fixed-dc-input-voltage

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5155

我有一个需要将可变太阳能电池输入升压至固定48VDC 输出电压的应用、并且正在考虑使用 SM72445。 太阳能电池输入可选择由固定的12VDC 电压供电。 在这种情况下、仍需要将其升压至48VDC。 SM72445能否以固定的12VDC 输入运行? 转换率为1:4时是否涉及面板模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经让支持此器件的工程师知道这篇文章。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您考虑我们的产品。  遗憾的是、SM72245在其输入端无法使用恒压源。  它是 MPPT 控制器、只能使用与 PV 面板类似的电源运行。  关于面板模式、转换必须为1:1。  

    对于恒定12V 电压源、请考虑我们的升压控制器、如 LM5155或同步升压控制器 LM5122。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi