This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720-Q1:即使在 IN 引脚悬空时 LDO 的输出在轻负载条件下进行稳压时不需要一个全新的特性、VBIAS 也必须始终大于1.4V?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866547/tps720-q1-vbias-always-has-to-be-greater-than-vout-by-1-4v-even-if-a-novel-feature-is-not-required-where-the-output-of-the-ldo-regulates-under-light-loads-when-the-in-pin-is-left-floating

器件型号:TPS720-Q1

您好!

 

在 TPS72029、我的客户不希望 VBIAS 在 IN 引脚悬空时提供轻负载驱动电流。

他们希望 TPS72029仅在 Vin 可用时驱动负载。

在这种情况下、VBIAS 仍然必须比 Vout 大1.4V?

不过、如果可能、我的客户希望 Vin=VBIAS=3.3V 和 Vout=2.9V。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  

    需要在 Vout 上提供所需的1.4V Vbias 电压以开启 NMOS pass FET 开关、即使在轻负载条件下、也需要保持该电压余量。 也就是说、对于2.9V 输出、Vin = Vbias = 3.3V 将不起作用。 Vbias 需要比输出电压高1.4V。  

    此致、  

    Jason Song