This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:工作频率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866274/lmg1020-operating-frequency

器件型号:LMG1020

您好!

客户问我们 LMG1020是否可以在高于60MHz (约100MHz)的频率下运行、因为它具有极快的上升、下降和传播延迟时间。

根据我所知、输入可以处理的最大频率受器件物理结构的限制、并且只能在数据表指定的范围内工作。

我无法确定具有快速 TR/TF/tpd 是否意味着具有更高的工作频率、因为 到目前为止、我还没有找到讨论这一点的 TI 文档。

您能不能建议您是否可以在更高的频率下使用该器件、或者如果有文档、请共享该文档吗?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    感谢您深入了解 lmg1020。

    该器件的开关频率受器件本身以及布局和 FET 的限制。

    lmg1020 EVM 可让您将器件评估为最大开关频率。

    根据使用的脉宽和总线电压、使用频率远超过60MHz 的 lmg1020 EVM 开关频率可以实现。

    请告诉我、这是否有助于回答您的问题、或可以随意提出更多问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff! 不过、还有一些问题:

    [引用 user="Jeffrey Mueller"]此器件的开关频率受器件本身以及布局和 FET 的限制。

    这是 PCB 的布局吗? 还是 IC 内部的布局?

    [引用 user="Jeffrey Mueller"] 通过 lmg1020 EVM、您可以将器件评估为最大开关频率。

    是否可以估计从60MHz 获得的频率高多少?

    再次感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    感谢您提出后续问题。

    PCB 布局应具有低电感、不仅是电源环路、而且栅极驱动环路也应具有低电感、以实现最高开关频率、这意味着将驱动器尽可能靠近 FET 的栅极。

    我们可以尝试使用 lmg1020 SPICE 模型或 Tina 模型对应用进行仿真、从而估算其最大开关频率。

    您能否将原理图发送给我并简单介绍一下您的电路的正常工作条件?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有原理图、因为我们仅代表客户创建了此主题。 谢谢、Jeff。  我们衷心感谢所有的帮助。