This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74120:UCD74120和 UCD9244EP 的电路设计。

Guru**** 1820340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, UCD9244-EP, UCD74120, TPS40422, TPS40428, TPS40322, UCD9222, UCD7242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865543/ucd74120-circuit-design-ucd74120-and-for-ucd9244ep

器件型号:UCD74120
主题中讨论的其他器件:TMS320C6678UCD9244-EPTPS40422TPS40428TPS40322UCD9222UCD7242

尊敬的 TI 团队:

在我们的设计中、我们有两个 TMS320C6678 DSP (D0和 D1)。 每个 DSP 的可变内核电压(CVDDD)消耗大约15A 的电流。

我们将使用两个专为20A 电流设计的 UCD74120稳压器-每个内核一个。 它们与 UCD9244-EP 连接以实现智能反射配置。

我要附上该部分的原理图。 请验证 UCD74120和 UCD9244EP 的原理图是否正确。


谢谢、此致、
Binayak

 

e2e.ti.com/.../ucd74120_5F00_ucd9244ep.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!  

    您能否考虑适用于此应用的其他解决方案、例如 TPS40322、TPS40422或 TPS40428?

    我们没有太多资源来支持 UCD 控制器。 很抱歉。

    我推荐的器件易于使用且成本低廉。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    使用 UCD74120的原因有:

    [1]该稳压器在智能反射方面与 UCD9244EP 轻松匹配。

    [2]此稳压 器与 EVMK2HX_K2H_EVM 中使用的 UCD9222一起使用(随附 EVM 的原理图)。

    [3]在之前的一篇文章中、有人提到使用 UCD7242和6678的 EVM 将电流限制为10A。 如果我们不想连接 UCD7242的两个、他们建议使用 UCD74120。

    这些就是我们坚持使用 UCD7242和 UCD9244-EP 的原因。

     

    因此、我们选择了这些器件。

     

    希望您和您的团队将考虑这些要点、并帮助我们验证原理图。

     

    谢谢、此致、

    Binayake2e.ti.com/.../4544.K2H_5F00_K2EVM_2D00_HK_5F00_SCH_5F00_A104_5F00_Rev4_5F00_0.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    您的原理图几乎与参考设计相同。  

    对我来说没关系。  

    谢谢