This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22962:负载开关详细信息

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22959, TPS22962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866488/tps22962-load-switch-details

器件型号:TPS22962
主题中讨论的其他器件:TPS22959

负载开关(tps22962和 tps22959)能否由0.85V 的导通电压(Vbias = 5V、Vin=0.85V、Vout=0.85V)控制

如果不是、最小导通电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atchaya、

    V_IN 可以是0.85V、但导通电压不能太低。

    0.85V 不足以打开此器件。 该器件的 V_IH 为1.2V。 该器件的 V_il 为0.5V。

    V_IH 和 V_IL 之间的电压不会可靠地控制器件。