This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:PMID 引脚问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866390/bq25895m-question-of-pmid-pin

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895

大家好、

我的客户正在使用 BQ25895M 作为解决方案,他们不使用 OTG 功能,因此不使用 PMID 引脚。

在这种情况下、我们应该如何处理未使用的 PMID 引脚?

我发现一个 E2E 帖子询问了相同的问题

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/569326/2087081?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25895M%2520PMID#2087081

根据答案,如果未使用 BQ258826的 PMID 引脚, 则仍需要至少8.2uF 的电容(通常使用10uF 陶瓷电容),不能悬空。

为了快速检查,BQ25895M 应该是相同的,我的理解是否正确?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    是的。  PMID 是降压转换器的输入、降额后需要至少8.2uF 的电容、用于温度和直流偏置。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    理解、感谢您的反馈。

    Andy