This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:硬件设计混乱

Guru**** 2541060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865884/bq24780s-hardware-design-confusion

器件型号:BQ24780S

HII 团队、

我对 BQ24780S 的硬件设计感到困惑:

1) 1)如何计算 ACDET 分频器?

2) 2)如何计算 ILIM 分频器?

3) 3)如果我想使用电池存在指示、那么我应该配置 BATPRES 引脚吗?

4) 4) PROCHOT 引脚是否需要上拉电阻? 或者、如果我不想使用它、我是否可以保持悬空?

5) 5) 5)您能否解释 混合动力升压模式、我从数据表中了解到、升压器仅在系统电流要求高于输入电流限制时激活。我对吗?

6) 6)如何在外部设置充电电流和电压? 对于充电电流和电压、BQ24780S 的默认状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dharmesh、

    1) 1)请阅读 数据表的第7.3.1.2节"适配器检测和 ACOK 输出"。 ACDET 需要>2.4V、电阻分压器与输入电压相连。

    2) 2)请参阅数据表的引脚功能表中的 ILIM 说明。 充电器调节 RSR 电阻器上的差分电压。

    3) 3)是、您可以使用/BATPRES 引脚执行此功能。 请记住、该引脚为低电平有效。  

    4)/PROCHOT 需要一个上拉电阻器、如果您计划使用该函数。 如果您不打算使用它、则可以将其保持浮动。

    5) 5)这是正确的。 在混合升压模式下、当达到输入电流限值时、充电器将通过相同的直流/直流功率级对电流进行放电、但会反向对系统负载进行补充。

    6) 6)无法从外部设置充电电流和电压。 默认情况下(在 POR 上)、这些值分别为0mA 和0mV。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)所以我可以使用任何在 ACDE 上提供大于2.4V 电压的分压器? 我是对的吗?

    3) 3) 3)您能否为我提供适用于/BATPRES 检测的任何参考设计?

    6) 6)那么、在 POR 之后、我分别将寄存器设置为充电电压和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dharmesh、

    1) 1)正确。 只需确保您的分压器也不会超过输入 OVP 阈值。

    3) 3)您可以参阅《BQ24770EVM 用户指南》以获取部分参考。 您需要定期禁用电压监控器的充电、以确定电池是否已被移除。 请参阅 IC U2周围的电路。  

    6) 6)这是正确的。

    此致、

    Joel H