This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:如何根据 BQ25606在补电模式下控制充电电流

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866287/bq25606-how-to-control-charging-current-in-supplement-mode-based-on-bq25606

器件型号:BQ25606

目前、我们在产品中设计了 TI BQ25606、并在电源管理中应用补充模式。 根据数据表、补充模式可防止 输入源过载。  例如、系统的总电流消耗为0.8A、输入源为0.4A、电池电源为0.4A、我们希望输入源为0.1A、电池电源为0.7A。 如何通过硬件设计控制输入源的电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    充电器的输入电流限制由启动时的 D+/D-检测进行设置。  为了使 ILIM 引脚控制输入电流限制、D+/D-必须无法检测到已知适配器。  但是、ILIM 引脚不能将输入电流限制设置为低于500mA。  我建议通过在 VBUS 上添加一个串联电阻器来使用 VINDPM、这样 VBUS=inpsource-IBUS*RBUS=4.3V、其中 IBUS=0.1A。   

    此致、

    Jeff