This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:完全充电后的高残余电流

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866290/bq51013b-high-residue-current-after-fully-charging

器件型号:BQ51013B

你好

我使用 BQ51013B 和另一个电源管理芯片(转换器5V 至7.4v 并控制充电)为7.4v 锂电池充电。

问题是 BQ51013B 的电流残留较大。 问题出在这里。 我在 BQ51013B 后面连接了一个电源管理芯片、用于为锂电池(7.4v)充电。 当它充满电时、芯片 BQ51013B 仍会提取100mA 至400mA 的大电流。 我们通过连接5V 电源来测试电源管理芯片。 电池充满电时不消耗功率、因此我相信它是 BQ51013B 消耗功率。 残留电流随线圈到充电器的变化而变化(来自 Anker)。 如果接收线圈位于充电器线圈的中心、则残留电流会更小。 当将接收线圈稍微远离充电器时、电流也会增加。 对于电路、我在 RECT 引脚和 FOD 引脚之间连接一个20k 电阻器。 请告诉我要做什么。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能是正常情况。

    在空载条件下、RX 和 TX 仍在运行。  RX 功耗较低、但 TX 仍会产生磁场、即使在空载条件下、也会很高。  

    将 RX 和 TX 线圈彼此移开可减小耦合因子并降低效率、所需的输入功率更大。

    此外、如果 RX 的金属暴露在交流场中、则会增加待机功耗和发热、