This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:启动行为- EN/SS 至 GND

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56121, TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866167/tps56121-start-up-behavior---en-ss-to-gnd

器件型号:TPS56121
主题中讨论的其他器件: TPS54A24

大家好、

我的客户如何 更好地了解 TPS56121的启动行为。 对于 LED 应用、它们需要尽可能快的输出电压转换率。

通过查看数据表、可以看到它提到、在施加输入电源后、器件将为连接到 EN/SS 的电容器充电。

问题 是:

-如何实现最快的输出电压斜升?

-最快的上升时间是多少? (仅使器件 EN 不带软启动功能)

-将 EN/SS 连接到 GND 是否会提供最快的上升速度? (或随后发生的情况)

此致

Dierk Bronner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TPS56121不适用于需要对 EN/SS 进行 PWM 处理的 LED 应用。   需要 EN/SS 上的校准时间才能实现电流限制。  如果 EN/SS 引脚上没有软启动电容器来获得最快的压摆率、则校准时间仍然大约为1.9ms。   

    您是否考虑过 TPS54A24?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们只是为 LED 提供5V 电压。 这些是 ISELED、其中包含所有逻辑。

    因此、问题仍然在于:对于上述 TPS、开关导通时间最快是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现最快的启动速度、请在没有软电容器的情况下使 EN/SS 保持断开状态。   软启动时间将取决于 EN/SS 上的寄生电容和控制环路的响应时间。   很难计算输出电压斜坡时间、因为它主要取决于输出滤波器、控制环路和负载。   根据过去在不使用外部电容器的情况下检查软启动的经验、该值为~100us。  

    请勿驱动 EN/SS、 EN/SS 引脚用于启动时电流限制的校准序列。   要从外部禁用 TPS56121、请在 EN/SS 上使用开漏。   

    使用较短的软启动时间将缩短过流故障期间的断续时间、这会增加故障期间的功耗。