This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:要调整哪些元件值以避免脉冲跳跃模式?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866240/lm2611-which-component-values-to-adjust-to-avoid-pulse-skipping-mode

器件型号:LM2611

我将实施一个+5V 至-20V 稳压器、其输出电流要求约为10-20mA。 由于电流较低、我预计脉冲跳跃模式可能会启动、我希望避免这种情况来降低纹波。 我目前已经为电感器和 Cuk 电容器指定了10uH 的电流。 那么、我的问题是、如果我检测到脉冲跳跃模式、我可以尝试调整哪些组件来缓解这种情况? 例如、增加一个或两个电感器、或减小 Cuk 电容器。

请注意、我目前正在等待原型板和组件的交付、并提前征求建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Didrik:

    两个电感器可能都需要增加。 数据表第10页计算了电流纹波。 请参阅公式以选择在 CCM 下工作的电感器。