This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:抖动错误

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864047/lm36011-jittering-error

器件型号:LM36011

我们使用 LM36011来驱动闪存应用中的 LED。

驱动器处于 IR 模式、根据规格、选通输入为电平敏感型。

我们为选通输入提供10kHz PWM 信号。 4个或5个脉冲中有1个显示~1us 误差。 当我更改脉冲宽度或频率时、误差保持~1us。

 

您是否有解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gui Kang:

        请提供更详细的测试条件、以便我可以在我们的工作台上检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我想知道您在寻找什么类型的详细信息、以便我可以询问客户。

    此致、

    姜秀仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gui Kang:

        输入电压、芯片配置、负载(LED VF)。

        测试结果的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles-Chen "]

    尊敬的 Gui Kang:

        输入电压、芯片配置、负载(LED VF)。

        测试结果的波形。

    导通延迟和关断延迟都在发生很大变化!  紫色表示选通输入、蓝色表示输出。 Vf =~3V

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gui Kang:

      我已通过电子邮件回复您。