This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:关于 LM2831XMFX/NOPB 的电气特性

Guru**** 1188680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862075/lm2831-about-electrical-characteristics-of-the-lm2831xmfx-nopb

器件型号:LM2831

大家好、团队成员。

我想检查 LM2831XMFX/NOPB 的电气特性。

如果您知道以下三项的最大值、请告诉我。

①ΔVFB /VIN:反馈电压线路调节

→0.02%/V (典型值)~?%/V (最大值)

②ISW:Ω 开关泄漏

→100nA (典型值)~?nA (最大值)

③IEN:使能引脚电流

→100nA (典型值)~?nA (最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果数据仍然可用、我将会返回给您、因为 它是一个很旧的部分。 您是否使用其他器件打开了?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    由于 数据不可用 、我们无法 支持您的请求。

    对给您带来的不便表示歉意。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    设备已经很旧、参与开发的人员 不再在公司内、因此我们无法 支持请求的数据。  

    您可以提供 您的应用规格、以便我们提供更新的器件、或 联系我们当地的 TI 销售人员以获得进一步的支持。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否尝试联系当地 TI 销售人员来讨论您的问题?

    期待您的反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否曾尝试联系我们在日本的 TI 销售团队? 应用规范的任何更新?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我看不到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、可以提供您的电子邮件地址、以便我们可以与您联系、也可以直接联系当地的 TI 销售人员。

    谢谢你。

    此致、

    Excel