This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:36至24V 转换器输出不正确:电路板审查

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865824/lm25116-36-to-24v-converter-incorrect-output-board-review

器件型号:LM25116

您好!

我们是工程项目团队的本科生。 我们正在尝试构建一个36V 至24V 转换器、该转换器能够以8A 的最大电流输出接受36-42V 输入和24V 输出。  

我们已经创建了一个电路板、目前输出大约为18.5V、并且随着连接负载的电阻增加而显著下降。 我们不确定这是由于电路板的制造问题还是设计缺陷所致。  

我们在下面附上了电路板的 Altium 原理图和 PCB 布局;如果您能查看我们的设计并帮助我们解决问题、我们将不胜感激。

谢谢!

e2e.ti.com/.../converterDesign.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在进行设计之前、您可以参阅用户指南中的官方评估板及其设计结果:

    此外,您还可以使用 WEBENCHRegistered设计器来帮助设计电路板。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在组件选择中确实使用了 WEBENCH、并使用它提供的原理图作为我们设计的基准。 我们还查看了评估板、但无法找到要参考的 Altium PCB 文件。 对于我们的电路板、我们主要关注平面尺寸、因为我们优先考虑减小尺寸。 我们是否应该考虑最小值或其他限制?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在1A 电流下使用80mil 宽/ 1oz 厚的铜。 谢谢。