This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:VIN≪二极管仿真模式下的 Vout (设置)条件

Guru**** 2515415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865350/lm5161-vin-vout-setting-condition-on-diode-emulation-mode

器件型号:LM5161

您好!

<Vout(setting) and light load condition, how does LM5161 behave on diode emulation mode? 时

虽然我尝试在 Webench 上进行仿真、但它没有执行。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在压降条件下、器件将以最短关断时间运行、频率折返。 您可以参考数据表中的8.2.1.2.3、也可以下载其模型并对其进行仿真。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、

    感谢你的帮助。

    这是否意味着二极管仿真在压降条件下不起作用?
    我无法执行 Webench、您能向我展示波形吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在压降条件下、二极管仿真未禁用。 您可以轻松使用 TI-TINA 进行一些仿真(在以下链接中查找其模型)、谢谢。

    www.ti.com/.../slvmay6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、

    我在 WEBENCH 上确认、IL 达到负电流、如下所示。

    这种情况下的二极管仿真模式吗?

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_6122633_5F00_16.TSC

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能说它是 二极管仿真模式、因为 二极管仿真模式允许22.5mA 的负电流。