请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2411 您好!
引脚 C 连接到12V、引脚 A 连接到电池(8.3V)、从 C 到 A、IC 内部有一个二极管、这将导致电流泄漏(~mA)。
该电流将持续为电池充电、因此电池电压将持续增加、直到出现过压警告。
1.你有否建议防止这种情况?
2.如果我在引脚 A 和 GND 之间添加一个电阻器来传递泄漏电流、您认为这是解决方案吗? 如何选择电阻器值取决于温度、IC 等变化。
谢谢你。
Penn