This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:建议的偏置电源工作电压是多少?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865707/ucc28742-what-is-the-recommended-bias-supply-operating-voltage

器件型号:UCC28742

我使用 UCC28742来设计反激式 SMPS。 偏置电源工作电压范围为9至35V。 但建议的偏置电源工作电压是多少? 它应该高于 UVLO 转向阈值,即21.6V 或其它任何值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshal、

    VDD 需要充电至21.6V 的 VDD 开启阈值才能启动。 在满足 VDD 导通阈值要求后、VDD 可以是高于 VDD 关断阈值的任何电压、并且仍然运行。 只要 VDD 最初充电电压最高可达21.6V、VDD 就可以是9V 至35V 之间的任何电压。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助