This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于 VSYS 电压

Guru**** 2510375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865351/bq25898d-about-vsys-voltage

器件型号:BQ25898D

你好

在以下条件下、VSYS 电压是多少?
我想知道最小值和最大值。
条件
 独立、无需 I2C 控制
 VBAT =开路
 VBUS = 5V

在以下条件下、VSYS 电压是多少?
我想知道最小值和最大值。
条件
 独立、无需 I2C 控制
 VBAT = 5V
 VBUS =开路

NTC 故障状态、因为热敏电阻未连接

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于2、 无论是否施加 VBUS、充电器均处于 BATOVP 模式、因此降压转换器关闭且 BATFET 完全开启、以对过度充电的电池进行放电。  VSYS=VBAT - IBATDischarge * RdsONQ4。

    对于1、在未连接电池的情况  下、V (SYS)取决于是否启用充电(/CE 引脚低电平或高电平)以及电池是否高于 VSYS (min)。  如果充电被启用、当 BAT 引脚上的电容器快速 充电和放电时、SYS 在 VSYS (最小值)(缺省值3.5V)+50mV 和 VBATREG=4.2V+52mV 最大值之间切换。  如果电荷 被禁用并且 V (BAT)>VSYS (min)、那么 V (SYS)=V (BAT)=52mV 最大值、但是 如果 V (BAT)<VSYS(MIN), then V(SYS)=VSYS(MIN)=3.5V+250mV.  

    此致、
    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    打扰一下。
    我在条件2中犯了错误。


    在以下条件下、VSYS 电压是多少?
    我想知道最小值和最大值。
    条件
     独立、无需 I2C 控制
     VBAT = 4.2V (校正)
     VBUS =开路

    这是一个关于1个答案的附加问题。
    当/CE 引脚为低电平时、SYS 引脚电压是否恒定?
    还是 SYS 引脚电压不是恒定的、它会重复3.5V 和4.2V?

    如果它重复、周期为多少秒?

    此致

    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅使用电池时、充电器降压转换器未 开启。  VSYS=VBAT-ISYS*RDSonQ4。  因此、当 ISYS=0时、VSYSmax=-4.2V。  VSYSmin 是 ISYS 的函数。

    在应用了 VBUS 且未应用电池和 NTC (即无 NTC 故障)且/CE 为低电平时、SYS 电压在  VSYS (最小值)(默认值为3.5V)+50mV 和 VBATREG=4.2V+52mV (最大 值)之间重复、因为 BAT 引脚上的电容器会快速充电和放电。  频率是 BAT 和 SYS 上电容和 SYS 上负载的函数。  电压 将保持低电平至少保持 tRECHG 抗尖峰脉冲= 20ms。

    如果存在 NTC 故障且 VBUS 被施加、则不会充电、因此如果 V (BAT)>VSYS (min)、则 V (SYS)=V (BAT)+52mV 最大值、但 如果 V (BAT)<VSYS(MIN), then V(SYS)=VSYS(MIN)=3.5V+250mV.

    此致、

    Jeff