This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:限流、测量值与计算值

Guru**** 2534600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866037/tps560430-limited-current-measured-value-vs-calculated-value

器件型号:TPS560430

各位专家:

我们将测量 TPS560430X3FDBR 的限流。  

当输入电压低于5V 时、测得的限流大于计算值。

当输入电压高于5V 时、测得的限流小于计算值。

我们在计算限流时使用以下引号。

您能否提供信息、说明在输入电压小于5V 时测量值为何大于计算值?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikoshi、

    在这两种情况下、输出电压是否相同?

    您是测量电感器电流还是输出电流?

    该器件使用峰值/谷值限制、在输入电压较高的情况下以更快的速度触发峰值电流限制、并且在高输入电压情况下以更快的速度开启低侧 MOSFET。

    VIN 更低时、达到峰值电流所需的时间更长、结果是平均输出电流更高、因此我认为您看到不同 VIN 的不同输出电流。

    如果可以、我会在电感器(VOUT 侧)上放置一个电流环路、并监控电感器电流、以查看两种情况下的电感器峰值电流限制是相同的。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多