This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:2.5V 输出电压下的启动时间

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864548/tlv743p-startup-time-at-2-5vout

器件型号:TLV743P

大家好、团队、

我想知道 TLV74325P 的启动时间。

您是否在2.5V 输出电压下具有启动时间的数据?

如果可能、您能否与我分享最小值/最大值?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、  

    数据表提供了1V、1.8V、3.3V 的典型启动时间、分别为250us、400us 和800us。 我们可以估计2.5V 输出的启动时间应约为600us。 我们没有启动时间的最小值和最大值、但根据我们的经验、最大启动时间可能是各个角落和温度下的典型启动时间的3倍。 您可以使用估计的1.8ms 作为2.5V 输出的最大启动时间。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的反馈。 2.5V 输出的估计最小值是多少?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、  

    遗憾的是、我们没有一种经证实的低侧估算方法。 我们只能估算典型值和最大值、因为没有可用的测试数据。  

    此致、  

    Jason Song