This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:哪一种更好? 一个直流/直流转换器还是两个直流/直流转换器?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, TPSM53604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865866/lmz31710-which-is-better-one-dc-dc-converter-or-two-dc-dc

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件: TPSM53604

您好!

我的板上有两个部件、都需要3.3V 电压。

两个器件在功能上是分离的、但通过 IO 线路彼此物理连接。

一个器件将控制内部器件 、另一个器件将驱动和接收电路板外部的信号。

一个器件的电流消耗约为3A。 另一个将消耗大约2.5A 的电流。

使用一个直流/直流(超过7A)转换器和使用两个直流/直流(4A)转换器之间是否存在任何差异(优缺点)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    通常、如果您需要大于10A 的输出电流、则需要两个电源模块来共享电流、从而实现高达20A 的输出负载。 LMZ31710的额定电流为10A、如果您仅计划累积5.5A 电流、就足够了。  

    图7效率曲线 介绍了3.3V 输出(实心黑色迹线5V 输入应用)的预期典型效率。 由于3A 和6A 之间的效率略有衰减(大约~2-3%)、因此仅使用一个 LMZ31710为下游器件提供3.3V 输出轨可能是合理的。

    如果您对额定电流为4A 的较新直流/直流电源模块感兴趣、TPSM53604本月最近发布。

    此致、

    Jimmy