This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:VOUT=VIN 时的行为

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866147/lmzm33604-behaviour-when-vout-vin

器件型号:LMZM33604

我有一个采用12V 或24V 电压供电的设计。 无论输入电压如何、我都需要输出12V 4A。

如果我提供12V 电压并将 VOUT 设置为12V、LMZM33604的行为如何? 这是可接受的配置吗?

VIN 和 VOUT 之间的最小压降有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得稳定的12V 输出、输入电压应在 压降表43中的拐点之后。 按照灰色曲线、您的输入电压应至少为12.6V、以实现稳定的12V 输出。  

    如果您在4A 负载下提供12V 输入、则输出电压将在压降条件下调节至11.4V。

    此致、

    Jimmy