This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:感测电阻器放置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865687/bq35100-sense-resistor-placement

器件型号:BQ35100

大家好、团队、  

是否可以使用 BQ35100将检测电阻器放置在电池的高侧? 如果是、高侧与低侧实现的优势/劣势是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    不、它使用的是只能支持低侧的旧平台。

    高侧感应电阻器选项对于需要统一接地的客户非常有用。 例如、如果您有5安培流经10m Ω 检测、则电池接地和系统接地之间的差值为50mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang!