This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:具有使能引脚的防辐射 LDO

Guru**** 2601395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865761/lm117-rad-hard-ldo-with-an-enable-pin

器件型号:LM117

您好!

TI 是否具有带使能引脚的防辐射 LDO?

我需要三种不同的电压、当然可以使用相同器件型号的三种可调 LDO。

1 、输入电压 5V、输出电压3.3V、最大输出电流100mA。

2 、输入电压5V、输出电压1.8伏、最大输出电流100mA。

3 、输入电压5V、输出电压1.25伏、最大输出电流100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我们有几个选项、但 TPS7H1101A-SP 可能最适合您所描述的需求。  

    如需更全面的列表、请使用我们的产品搜索、并按器件等级筛选和选择航天级产品。 下面 是一个快速搜索、我为最大输入电压至少为5V 的器件添加了滤波器、能够提供至少100mA 的电流并具有使能功能;这会产生5个可能适合您的器件系列。